请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
您好!
我们最近将存储器从 MT53D1024M32D4DT-046AATD 更改为 MT53E1G32D2FW-046 AAT:B.
但是、4GB 的 MT53E1G32D2FW-046 AAT 中只能识别1.6GB 内存
您能告诉我我们需要检查的要点吗?
我们使用的是 TI 提供的 SDK Linux。
谢谢。
Jungin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们最近将存储器从 MT53D1024M32D4DT-046AATD 更改为 MT53E1G32D2FW-046 AAT:B.
但是、4GB 的 MT53E1G32D2FW-046 AAT 中只能识别1.6GB 内存
您能告诉我我们需要检查的要点吗?
我们使用的是 TI 提供的 SDK Linux。
谢谢。
Jungin
e2e.ti.com/.../MobaXterm_5F00_SerialCOM_5F00_20241217_5F00_144809.txt
我共享到引导日志。
请检查。
我没有应用补丁。
U-Boot 打印其识别的 DDR 存储器的确切大小。 您能否分享开头的日志?
-基尔西