This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:ADC DMA

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452433/am6422-adc-dma

器件型号:AM6422

工具与软件:

您好、

 我们现在要使用 AM6422的 R5F 内核、使用 SOC 中的 ADC 进行采样、通过 DMA 收集、在特定时间后生成 DMA 中断、然后在采样缓冲区中处理采样数据。 采样中断时间可以根据实际需求进行设置、这样可以实现吗? 我们当前使用的 SDK 为8.6。 如果是、是否有任何相关的参考案例可供我们使用?

 同时、我们还想使用另一个场景。 如何触发 R5F 以在低功耗模式下工作和睡眠? 您是否有相关信息可用作这方面的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wanglili、

    我将 帮助解答有关 此 主题的 ADC 疑问、请提出低功耗模式疑问新主题、因为我不知道这个主题、其他专家对这种低功耗模式支持有何评论。

    [报价 userid="602647" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452433/am6422-adc-dma "] 我们现在要使用 AM6422的 R5F 内核、使用 SOC 内的 ADC 进行采样、通过 DMA 收集、并在特定时间后生成 DMA 中断、然后在采样缓冲区中处理采样数据。 采样中断时间可以根据实际需求进行设置、这样可以实现吗? 我们当前使用的 SDK 为8.6。 如果是、是否有任何相关的参考案例供我们使用?

    以下示例完全符合您的要求,并在您的应用程序中使用它。

    如果您遇到任何问题,请告诉我。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_06_00_43\examples\drivers\udma\udma_adc_read

    此致、

    Anil。