请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452433/am6422-adc-dma
器件型号:AM6422工具与软件:
您好、
我们现在要使用 AM6422的 R5F 内核、使用 SOC 中的 ADC 进行采样、通过 DMA 收集、在特定时间后生成 DMA 中断、然后在采样缓冲区中处理采样数据。 采样中断时间可以根据实际需求进行设置、这样可以实现吗? 我们当前使用的 SDK 为8.6。 如果是、是否有任何相关的参考案例可供我们使用?
同时、我们还想使用另一个场景。 如何触发 R5F 以在低功耗模式下工作和睡眠? 您是否有相关信息可用作这方面的参考?