工具与软件:
您好!
我的 AM64X EVM 板突然停止与 CCS 连接。
我尝试刷写 SBL_null、但我也无法刷写 SBL_null。
当我从 UART 引导时、没有任何东西输出到 Teraterm。
我尝试了使用 CCS 脚本初始化 SOC、
但我收到一个错误、因为我无法连接到目标。 

调试时遇到问题。 我迫切需要帮助。
此致、
Yukinobu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的 AM64X EVM 板突然停止与 CCS 连接。
我尝试刷写 SBL_null、但我也无法刷写 SBL_null。
当我从 UART 引导时、没有任何东西输出到 Teraterm。
我尝试了使用 CCS 脚本初始化 SOC、
但我收到一个错误、因为我无法连接到目标。 

调试时遇到问题。 我迫切需要帮助。
此致、
Yukinobu
尊敬的 Tushar:
我尝试使用以下命令刷写 SBL_null、
但它超时。
我不使用任何其他 SBL 二进制文件。
C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20\tools\boot>python uart_uniflash.py -p COM8 --cfg=sbl_prebuilt/am64x-sk/default_sbl_null.cfg Parsing config file ... Parsing config file ... SUCCESS. Found 2 command(s) !!! Executing command 1 of 2 ... Found flash writer ... sending sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage Sending sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage: 0%| | 0/330526 [00:00<?, ?bytes/s]send error: error_count reached 10, aborting. Sending sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage: 0%| | 2/330526 [11:00<60606:14:18, 660.11s/bytes] [ERROR] XMODEM send failed, no response OR incorrect response from EVM OR cancelled by user, Power cycle EVM and run this script again !!! C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20\tools\boot>
尊敬的 Yukinobu:
您能说明您在使用哪种器件类型吗? 是 GP 还是 HSFS?
请参阅 faq-am6xx-how-to-check-if-device-type-is-hs-se-hs-fs-or-gp
请与我们分享上述常见问题解答中所示的详细信息。
此致、
Tushar