This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:当我连接到 TMDS64EVM 时、会显示消息1170、并且我可以##39;t connect。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452040/tmds64evm-when-i-connect-to-the-tmds64evm-the-message-1170-appears-and-i-can-t-connect

器件型号:TMDS64EVM

工具与软件:

您好!

我的 AM64X EVM 板突然停止与 CCS 连接。
我尝试刷写 SBL_null、但我也无法刷写 SBL_null。

当我从 UART 引导时、没有任何东西输出到 Teraterm。

我尝试了使用 CCS 脚本初始化 SOC、
但我收到一个错误、因为我无法连接到目标。



调试时遇到问题。 我迫切需要帮助。

此致、
Yukinobu


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukinobu:

    感谢您的提问。

    似乎 EVM 未使用 SBL 二进制文件进行初始化。 您能否说明在刷写 SBL 二进制文件时出现了什么错误?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar:

    我尝试使用以下命令刷写 SBL_null、
    但它超时。
    我不使用任何其他 SBL 二进制文件。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20\tools\boot>python uart_uniflash.py -p COM8 --cfg=sbl_prebuilt/am64x-sk/default_sbl_null.cfg
    
    Parsing config file ...
    Parsing config file ... SUCCESS. Found 2 command(s) !!!
    
    Executing command 1 of 2 ...
    Found flash writer ... sending sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage
    
    Sending sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage:   0%|                            | 0/330526 [00:00<?, ?bytes/s]send error: error_count reached 10, aborting.
    Sending sbl_prebuilt/am64x-sk/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage:   0%|             | 2/330526 [11:00<60606:14:18, 660.11s/bytes]
    [ERROR] XMODEM send failed, no response OR incorrect response from EVM OR cancelled by user,
    Power cycle EVM and run this script again !!!
    
    C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20\tools\boot>
    


    此致、
    Yukinobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukinobu:

    您能说明您在使用哪种器件类型吗? 是 GP 还是 HSFS?

    请参阅  faq-am6xx-how-to-check-if-device-type-is-hs-se-hs-fs-or-gp

    请与我们分享上述常见问题解答中所示的详细信息。

    此致、

    Tushar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar:

    我使用的是 HS-LVDS FS 器件。
    不过、以前是将其输出到 UART、但现在我将其连接到 EVM 时、没有任何东西输出到 UART。

    此致、
    Yukinobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukinobu:

    请检查引导模式引脚设置。 应将引导模式配置为 UART 引导、以便查看 UART 日志。

    此外、您能否告诉我们在尝试刷写 SBL 二进制文件时配置了哪种引导模式?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tushar:

    通过检查 EVM Setup 来设置引导模式设置。





    写入 SBL 时使用相同的引导模式设置。
    我认为引导模式设置正确。
    但不会将任何数据输出到 UART。
    我还需要检查哪些其他内容吗?

    此致、
    Yukinobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokinubo,

    您可以检查主机 PC 上的 UART 终端设置吗?

    还可以确认 EVM 已正确上电且 LED 按预期亮起?

    您还可以与不同的 EVM 进行检查、以确认它不是硬件问题吗?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    只有 LED LD24、LD6、LD21和 LD20亮起。
    即使 SW1打开、其他 LED 也不会亮起。
    其他 EVM 板处于相同状态、但它们也无法与 CCS 连接。
    这是硬件问题吗?


    此致、
    Yukinobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukinobu:

    它看起来像是硬件问题。 可能是 PMIC 已损坏。

    可以在其他 EVM 上试用吗? 您应该会看到多个 LED 亮起。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar