请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829J 工具与软件:
大家好!
是否有人可以估算主域关闭时仅 MCU 模式下的功耗? 在这种情况下、可以认为 MCU R5F 的负载可能达到20%。 球场估计就足够了。
谢谢!
——Gunter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
是否有人可以估算主域关闭时仅 MCU 模式下的功耗? 在这种情况下、可以认为 MCU R5F 的负载可能达到20%。 球场估计就足够了。
谢谢!
——Gunter