This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:仅 MCU 模式功率估算

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449141/dra829j-mcu-only-mode-power-estimate

器件型号:DRA829J

工具与软件:

大家好!

是否有人可以估算主域关闭时仅 MCU 模式下的功耗? 在这种情况下、可以认为 MCU R5F 的负载可能达到20%。 球场估计就足够了。

谢谢!

——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    您是否有此问题的最新信息?

    谢谢!

    ——Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter、您考虑的温度是多少?  最坏的情况是~1.2W、但这是 在125°C 时。

    Kevin