This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我 正在尝试 在 C7x 上创建3个 uDMA 通道、用于 DDR <--> L2存储器传输。
创建的前2个通道没有任何错误。
但第3个实例的通道打开 API (uDMA_chOpen)失败。
我想知道我是做错了什么、还是只有2个通道。
我参考了 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_00_00_05/app_utils/utils/udma/dapp_udma_utils.c、其中将 APP_Udma_ND_channels_MAX 显示 为16 (其中8个是 src)
提前感谢、
Akhil
您想打开和使用哪种类型的频道- udma 或 dru? 此外、您是在尝试打开固定的 UDMA 通道还是正在尝试打开动态创建的 UDMA 通道?[/QUOT]1.我们尝试使用 uDMA
2.动态创建的通道
尊敬的 Akhil:
您使用的是什么 C7x 固件? 您是否正在使用我们现有的 VisionApps 固件、并尝试添加您自己的 s/w 组件来使用进一步的 UDMA 通道、或者只是一个 Standaone C7x 固件?
您收到的错误代码是什么?
您是否在默认 SDK 提供的资源基础上进行了任何 RM 板配置资源更改?
您可能不在分配给 C7x 内核的 UDMA 通道中。
此致
Suman
尊敬的 Akhil:
我们不再观察上述问题。 但我不确定导致此问题的原因是什么。
好的、感谢您的更新。
我想知道有多少 UDMA 或 DRU 通道可用于 TDA4VM 上系统范围的内存传输。 TRM 未提供确切的编号
TRM 中提供了 UDMA 和 UTC 通道的总数。
RM 板配置决定了在不同的处理器之间对这些中央资源进行分区。
此致
Suman
尊敬的 Suman:
感谢您的答复。
您能告诉我如何更改 RM 板配置吗?
此致、
Akhil
尊敬的 Akhil:
您能告诉我如何更改 对讲机管理板配置吗?
请为此提交一个新的 TT、因为它偏离了线程中的原始求购单。
此致
Suman