This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:c7x 最大 UDMA 通道数- UDMA/DRU

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436834/tda4vm-c7x-max-number-of-udma-channels---udma-dru

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

我 正在尝试 在 C7x 上创建3个 uDMA 通道、用于 DDR <--> L2存储器传输。

创建的前2个通道没有任何错误。

但第3个实例的通道打开 API (uDMA_chOpen)失败。

我想知道我是做错了什么、还是只有2个通道。
我参考了 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_00_00_05/app_utils/utils/udma/dapp_udma_utils.c、其中将 APP_Udma_ND_channels_MAX 显示  为16 (其中8个是 src)

提前感谢、

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    我需要更多信息。

    您想打开和使用什么类型的通道- uDMA 或 DRU? 此外、您是尝试打开固定的 uDMA 通道、还是尝试打开动态创建的 uDMA 通道?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您想打开和使用哪种类型的频道- udma 或 dru? 此外、您是在尝试打开固定的 UDMA 通道还是正在尝试打开动态创建的 UDMA 通道?[/QUOT]

    1.我们尝试使用 uDMA
    2.动态创建的通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    您使用的是什么 C7x 固件? 您是否正在使用我们现有的 VisionApps 固件、并尝试添加您自己的 s/w 组件来使用进一步的 UDMA 通道、或者只是一个 Standaone C7x 固件?

    您收到的错误代码是什么?

    您是否在默认 SDK 提供的资源基础上进行了任何 RM 板配置资源更改?  

    您可能不在分配给 C7x 内核的 UDMA 通道中。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    对延迟响应深表歉意。

    我们再也没有注意到上述问题了。 但我不确定是什么原因造成了这个问题。

    我想知道有多少 UDMA 或 DRU 通道可用于 TDA4VM 上整个系统的存储器传输。 TRM 没有提供确切的数字

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    我们不再观察上述问题。 但我不确定导致此问题的原因是什么。

    好的、感谢您的更新。

    我想知道有多少 UDMA 或 DRU 通道可用于 TDA4VM 上系统范围的内存传输。 TRM 未提供确切的编号

    TRM 中提供了 UDMA 和 UTC 通道的总数。  

    RM 板配置决定了在不同的处理器之间对这些中央资源进行分区。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    感谢您的答复。

    您能告诉我如何更改  RM 板配置吗?

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    您能告诉我如何更改 对讲机管理板配置吗?

    请为此提交一个新的 TT、因为它偏离了线程中的原始求购单。

    此致

    Suman