工具与软件:
您好!
目前我们正在研究一个项目、要求对 AM4378器件执行 USB 合规性测试。 该测试公司指出、器件制造商可以提供支持 USB 合规性测试的工具。 能否确认 TI 是否为 AM4378执行 USB 合规性测试提供了任何工具或指南?
目前、AM4378运行在 Linux 上。 如果您可以在 Linux 环境中使用任何 USB 合规性测试工具或实用程序、我们将非常感谢您分享有关这些工具或其设置的信息。
此外、如果有任何特定说明或配置用于在 AM4378上启用 USB 测试模式(例如测试数据包或其他与合规性相关的特性)、同时使用 Linux、请告知我们。
谢谢!
Conor