This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:用于 AM4378 (采用 Linux)的 USB 合规性测试工具

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449206/am4378-usb-compliance-test-tools-for-am4378-with-linux

器件型号:AM4378

工具与软件:

您好!

目前我们正在研究一个项目、要求对 AM4378器件执行 USB 合规性测试。 该测试公司指出、器件制造商可以提供支持 USB 合规性测试的工具。 能否确认 TI 是否为 AM4378执行 USB 合规性测试提供了任何工具或指南?

目前、AM4378运行在 Linux 上。 如果您可以在 Linux 环境中使用任何 USB 合规性测试工具或实用程序、我们将非常感谢您分享有关这些工具或其设置的信息。

此外、如果有任何特定说明或配置用于在 AM4378上启用 USB 测试模式(例如测试数据包或其他与合规性相关的特性)、同时使用 Linux、请告知我们。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    对于 USB 合规性测试、请遵循有关 USB-IF 的说明。 但我们可以提供启用 USB 测试模式的指令。 您在 AM4378上使用哪种 Processor SDK 版本? 受测的 USB 端口是处于主机模式还是设备模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    请支持 USB 测试模式。
    -在 AM4378上运行的 Linux 环境的 Processor SDK 版本是08.02.00.24。
    -将在主机模式下对两个 USB 端口执行测试。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请检查下面随附文档中的说明。

    e2e.ti.com/.../1667.USB-Test-Mode-on-DWC3-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf