主题中讨论的其他器件: TMDS64EVM
工具与软件:
大家好、团队成员:
我在之前就 MMC1的电压设置提出了一个问题、这是其中的一部分。 上一个查询链接在此附加。
1) 1)怀疑是否使用 CAP_VDDSHV_MMC1 (SDIO_LDO)为 VDDSHV5 和 WIFI 模块 I/O 电压供电、 我应在何处连接该 VDDA_3P3_SDIO 引脚? 能否将该引脚连接到 GND? 或任何电源?
2) IAM 计划设置 V1P8_SIGNAL_ENA = 1 (CAP_VDDS_MMC1 = 1.8V)。 但在设置寄存器电压之前、它默认为3.3V 对吧? 它会损坏我们的 WiFi 模块吗?