This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
如何 通过 v4l2在 TDAVM A72 Linux 上使用 AWR2243、您能否提供最佳实践、
如 AWR2243的 CSI-2端口 、我们将 AWR2243视为 CSI-2摄像头传感器
此致
3Ks
您好!
我们的专家目前在感恩节假期离开办公室;请预计到下周响应会有所延迟。
谢谢。
您好!
虽然我们尚未使用我们的 SDK 测试此模块、使用符合 V4L2框架的合适驱动程序、但可以连接传感器、因为我们的 CSI 驱动程序会投诉 V4L2框架。 大多数雷达传感器支持 CSI 原始格式、这些格式已通过我们的 CSIRX 驱动程序验证、因此可以支持 CSI 原始格式、但需要在驱动程序开发方面付出一些努力。
谢谢!
Fabiana