This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何通过 v4l2在 TDAVM A72 Linux 上使用 AWR2243

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443259/tda4vm-how-to-use-awr2243-on-tdavm-a72-linux-via-v4l2

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2243

工具与软件:

尊敬的 TI:

如何  通过 v4l2在 TDAVM A72 Linux 上使用 AWR2243、您能否提供最佳实践、

如  AWR2243的 CSI-2端口 、我们将 AWR2243视为 CSI-2摄像头传感器

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    分配给这位专家的这周休假。 请接受延迟回复。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3Ks.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3Ks

    您好!

    我们的专家目前在感恩节假期离开办公室;请预计到下周响应会有所延迟。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然我们尚未使用我们的 SDK 测试此模块、使用符合 V4L2框架的合适驱动程序、但可以连接传感器、因为我们的 CSI 驱动程序会投诉 V4L2框架。 大多数雷达传感器支持 CSI 原始格式、这些格式已通过我们的 CSIRX 驱动程序验证、因此可以支持 CSI 原始格式、但需要在驱动程序开发方面付出一些努力。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复