主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
如前所述、我们按照图2-1连接了我们的器件:AM62Ax/AM62Px LPDDR4电路板设计和布局布线指南
该存储器器件是双芯片、但每个芯片只有一个芯片选择、即 CS_A 和 CA_B
我们的原理图中的内存侧如下:

下面是处理器方面:

实质上:
DDR0_CS0_N -> CS_A
DDR0_RAS_N -> CS_B
我担心的是同一图的注释[1]表明处理器在这两个引脚上生成相同的信号、这似乎与南亚的说法不兼容、该说法是"我们的数据表是为 NT6AN256T32AC-J2H 封装内每个 x16的单独信号定义的"。
我们的问题是:
- 这是此存储器设备的正确接线配置吗?
- 如果是、正确的配置命名规则是什么(例如双通道单列)?
- 如果不包含:
- 正确的布线配置和命名规则是什么?
- 我们可以如何利用这些板上的功能、应该如何配置它?
我们可以根据需要对 PCB 进行一些返工、使它们进入可操作状态。