This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:Tanya DDR 布局指南-双芯片、芯片选择信号

Guru**** 2482195 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449594/am62a7-nanya-ddr-layout-guidance---dual-die-chip-select-signals

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

如前所述、我们按照图2-1连接了我们的器件:AM62Ax/AM62Px LPDDR4电路板设计和布局布线指南

 

该存储器器件是双芯片、但每个芯片只有一个芯片选择、即 CS_A 和 CA_B

 

我们的原理图中的内存侧如下:

 

 

下面是处理器方面:

 

 

实质上:

 

DDR0_CS0_N -> CS_A

DDR0_RAS_N -> CS_B

 

我担心的是同一图的注释[1]表明处理器在这两个引脚上生成相同的信号、这似乎与南亚的说法不兼容、该说法是"我们的数据表是为 NT6AN256T32AC-J2H 封装内每个 x16的单独信号定义的"。

 

我们的问题是:

 

  1. 这是此存储器设备的正确接线配置吗?
  2. 如果是、正确的配置命名规则是什么(例如双通道单列)?
  3. 如果不包含:
    1. 正确的布线配置和命名规则是什么?
    2. 我们可以如何利用这些板上的功能、应该如何配置它?

 

我们可以根据需要对 PCB 进行一些返工、使它们进入可操作状态。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好、您的连接看起来是正确的。  我们已为两个通道共享了地址/CKE/CK 信号、因此这些信号需要在板上通过 t 分支连接到存储器的每个通道。  不过、CS 信号是点对点的。  我认为这仍然符合 Tanya 数据表声明、因为我认为该声明仅要求每个通道具有单独的信号(即无需对 CS 信号进行 t 分支)。

    您的器件看起来像是双芯片、双通道、单列。  因此、每个通道都位于单独的芯片中

    您的设计应该可以正常运行。  您需要使用 DDR 寄存器配置工具: https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62Ax 来正确配置 DDR。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    根据这些配置、客户应该在 SysConfig 中配置1个还是2个芯片选择? 如果关闭南亚数据表中共享的术语、这会让人感到困惑、如果需要、我可以离线共享。

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、这是单排名、您应该为单芯片选择配置

    此致、

    James