This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:对于 OSPI 和引导模式隔离、必须使用 IO 缓冲器?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453020/tda4al-q1-io-buffer-is-mandatory-for-ospi-and-boot-mode-isolation

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

为了降低成本、我们已在引导模式和 MCU PSPI d0/D1/D4/D5之间移除 IO 缓冲器。  与 EVM 设计不同。 现在 OSPI 已经唤醒了。 是否可以将当前设计保持在没有 IO 缓冲器的情况下进行大规模生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否-不需要缓冲区。  可以使用简单的上拉或下拉电阻器来设置引导模式值。  确保所放置的电阻器不会产生布线残桩、不会影响信号完整性、从而实现出色的 OSPI 性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    我们移除了缓冲器、但保留1k Ω 电阻 器、"确保放置电阻器不会产生布线残桩"->这意味着应将1k Ω 电阻器放置在 OSPI 芯片组附近、或者引导模式的上拉/下拉电阻器也需要放置在 OSPI 附近?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1K Ω 电阻器用于帮助隔离缓冲器-因此您应该不需要它。  只需要一个上拉或下拉电阻器即可设置引导模式。  关于残桩注释- OSPI 布线应通过上拉/下拉电阻器焊盘(菊花链)而不是电阻器焊盘(星型)。