请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AL-Q1 工具与软件:
尊敬的专家:
为了降低成本、我们已在引导模式和 MCU PSPI d0/D1/D4/D5之间移除 IO 缓冲器。 与 EVM 设计不同。 现在 OSPI 已经唤醒了。 是否可以将当前设计保持在没有 IO 缓冲器的情况下进行大规模生产?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
为了降低成本、我们已在引导模式和 MCU PSPI d0/D1/D4/D5之间移除 IO 缓冲器。 与 EVM 设计不同。 现在 OSPI 已经唤醒了。 是否可以将当前设计保持在没有 IO 缓冲器的情况下进行大规模生产?