This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:EVM -AM62P 处理器板温升

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452066/sk-am62p-lp-temperature-rise-the-evm--am62p-processor-board

器件型号:SK-AM62P-LP
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

美好的一天!

我对 EVM -AM62P 处理器板上的温升存有疑问

IAM 使用  AM62P 入门套件评估模块(#部件号:SK-AM62P-LP)为我的边缘器件应用供电、并且通过使用板上 J17usb 连接器上的交流转直流适配器 C 型 USB 为板上电。

我完成了硬件的电路板测试和验证。

 我刷写了 Linux WIC 映像 ( tisdk-default-image-am62pxx-evm.wic.xz) 从下面的链接下载

 在测试之前、确保了 SD 卡的引导模式开关设置(SW5和 SW4) dev.ti.com/.../am62px_skevm_quick_start_guide.html - 已连接开关设置图像。

电路板上电后、我建立了以太网连接、并使用 Chromium 浏览器与电路板协同工作。

我已经注意到、电路板 SOC 温度不是恒定的、而是在运行期间逐渐升高到55以上。 (随附视频)

e2e.ti.com/.../VID20241216171630.mp4

请提供电路板上 SOC 温度问题的解决方案或建议需要在电路板上进行的任何配置。

此致

Dincarini