主题中讨论的其他器件:AM62P、
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
美好的一天!
我对 EVM -AM62P 处理器板上的温升存有疑问
IAM 使用 AM62P 入门套件评估模块(#部件号:SK-AM62P-LP)为我的边缘器件应用供电、并且通过使用板上 J17usb 连接器上的交流转直流适配器 C 型 USB 为板上电。
我完成了硬件的电路板测试和验证。
我刷写了 Linux WIC 映像 ( tisdk-default-image-am62pxx-evm.wic.xz) 从下面的链接下载
在测试之前、确保了 SD 卡的引导模式开关设置(SW5和 SW4) dev.ti.com/.../am62px_skevm_quick_start_guide.html - 已连接开关设置图像。

电路板上电后、我建立了以太网连接、并使用 Chromium 浏览器与电路板协同工作。
我已经注意到、电路板 SOC 温度不是恒定的、而是在运行期间逐渐升高到55以上。 (随附视频)
e2e.ti.com/.../VID20241216171630.mp4
请提供电路板上 SOC 温度问题的解决方案或建议需要在电路板上进行的任何配置。
此致
Dincarini