This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 J7X 信息娱乐板 HDMI 输出 SDK 9.01上启用 DP 适配器

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452002/tda4vm-enable-dp-adaptor-on-j7x-infotainment-board-hdmi-output-sdk-9-01

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TFP410

工具与软件:

您好!

如果可以启用可在信息娱乐板 HDMI 输出上使用 DP 适配器、我会询问 TI 专家。

目前我正在使用信息娱乐板、可能在同一 TDA 上使用2个屏幕。

下一个系统启用了双路输出:

  • TDA 显示端口----------------------------------------------------------- > DP 线------- > 显示 1
  • TDA 信息娱乐板 HDMI 端口------------------------------------------------------- > HDMI 转 DP 线------- >显示2.

如果要在 TDA 或信息娱乐系统上使用 HDMI 正常工作、但我只有带 DP 端口的显示器、

因此、我需要能够在信息娱乐系统电路板上使用 HDMI 到 DP 转换器。

您能否说明一下这是否可行? 可以在何处修改 HDMI、以便可以使用 DP 适配器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用已经在其他系统上测试的 HDMI 转 DP ACTIVE。

    当我连接适配器时、图像将被修改、分辨率和图像将被修改。

    您是否知道是否可以修改 SME 参数以便使用适配器并在显示子系统上保持配置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrian:

    实际上、我们并不支持任何 HDMI 到 DP 转换器。 我真的怀疑它甚至可以在信息娱乐板上获得。 是不是您使用某些外部板/适配器将其转换为 DP?  

    HDMI 输出 标准1080p 60fps 分辨率、您可以配置此适配器来输出此分辨率吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    是不是您使用某些外部板/适配器将其转换为 DP?   是的、是外部 HDMI 转 TP 有源适配器、例如、此适配器可在我的笔记本电脑上运行。

    但当我连接到 TDA4信息娱乐板时、会修改图像输入、更改分辨率、这样图像会每隔一段时间溢出。

    HDMI 输出 标准1080p 60fps 分辨率、您可以配置此适配器来输出此分辨率吗?   该适配器不执行任何配置、仅激活 HDMI 转 DP、此适配器仅使用 HDMI 输入并进行修改以由 DP 在输出时显示。

    我在 HDMI 上测试了2种不同的配置:  这两种配置都适用于 HDMI 到 HDMI、但当我添加 HDMI 到 DP 适配器时、这两种配置都不起作用。

    您是否知道您是否有一些参数已进行了硬编码、无法在 HDMI 信息娱乐端口上使用适配器?

    您知道在同一 TDA4上具有2个 DP 输出的最佳解决方案是什么吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    您是否还可以确认信息娱乐电路板 HDMI 上允许的最大分辨率?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    HDMI 支持1080p ie 1920x1080分辨率。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的确认。

    现在我想评估通过 HDMI 提高该分辨率的可能性、您能告诉我当前的限制在哪里吗?

    • 直接位于 SOC 上?
    • 是否受 SW 限制?
    • 受 HDMI 电路限制?

    是否可以修改信息娱乐电路板、以便能够添加显示端口或更高分辨率的 HDMI?

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrian:

    不存在限制、但在当前的 SDK 中、我们仅支持1080p 分辨率。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    检查 TFP410、我们可以看到、最大分辨率为 UXGA (1600 x 1200)、像素时钟165MHz 如您评论所示。
    对我们来说、我们需要使用像素时钟142MHz 和 WUXGA 的最小分辨率将分辨率设置为2400 x 900、这样接缝才能受到限制
    直接安装在 TFP410上。

     

    我们已经使用像素时钟142MHz 对分辨率2400 x 900进行了配置、无法正常工作。

     

    您是否有另一个分辨率更高的 TFP?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arathi:

    遗憾的是、我不知道有任何 TFP 可以支持它。 BTW、TFP410是信息娱乐电路板上唯一可用的器件。  

    此致、

    Brijesh