This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
如果可以启用可在信息娱乐板 HDMI 输出上使用 DP 适配器、我会询问 TI 专家。
目前我正在使用信息娱乐板、可能在同一 TDA 上使用2个屏幕。
下一个系统启用了双路输出:
如果要在 TDA 或信息娱乐系统上使用 HDMI 正常工作、但我只有带 DP 端口的显示器、
因此、我需要能够在信息娱乐系统电路板上使用 HDMI 到 DP 转换器。
您能否说明一下这是否可行? 可以在何处修改 HDMI、以便可以使用 DP 适配器?
谢谢!
您好、Brijesh:
是不是您使用某些外部板/适配器将其转换为 DP? 是的、是外部 HDMI 转 TP 有源适配器、例如、此适配器可在我的笔记本电脑上运行。
但当我连接到 TDA4信息娱乐板时、会修改图像输入、更改分辨率、这样图像会每隔一段时间溢出。
HDMI 输出 标准1080p 60fps 分辨率、您可以配置此适配器来输出此分辨率吗? 该适配器不执行任何配置、仅激活 HDMI 转 DP、此适配器仅使用 HDMI 输入并进行修改以由 DP 在输出时显示。
我在 HDMI 上测试了2种不同的配置: 这两种配置都适用于 HDMI 到 HDMI、但当我添加 HDMI 到 DP 适配器时、这两种配置都不起作用。
您是否知道您是否有一些参数已进行了硬编码、无法在 HDMI 信息娱乐端口上使用适配器?
您知道在同一 TDA4上具有2个 DP 输出的最佳解决方案是什么吗?
谢谢!
您好、Brijesh:
感谢您的确认。
现在我想评估通过 HDMI 提高该分辨率的可能性、您能告诉我当前的限制在哪里吗?
是否可以修改信息娱乐电路板、以便能够添加显示端口或更高分辨率的 HDMI?
谢谢!!!
尊敬的 Andrian:
不存在限制、但在当前的 SDK 中、我们仅支持1080p 分辨率。
此致、
Brijesh
你好、 Brijesh Jadav80
检查 TFP410、我们可以看到、最大分辨率为 UXGA (1600 x 1200)、像素时钟165MHz 如您评论所示。
对我们来说、我们需要使用像素时钟142MHz 和 WUXGA 的最小分辨率将分辨率设置为2400 x 900、这样接缝才能受到限制
直接安装在 TFP410上。
我们已经使用像素时钟142MHz 对分辨率2400 x 900进行了配置、无法正常工作。
您是否有另一个分辨率更高的 TFP?
谢谢
尊敬的 Arathi:
遗憾的是、我不知道有任何 TFP 可以支持它。 BTW、TFP410是信息娱乐电路板上唯一可用的器件。
此致、
Brijesh