请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM-Q1 主题中讨论的其他器件:TDA4VM
工具与软件:
您好!
SDK:0901
我的要求是能够以1280 * 960和 Fps>=20的分辨率满足4-5通道的编码需求。 查阅平台手册后、我发现性能可以满足要求。 但当我在 TDA4VM 平台上使用 Gstreame 编码时、只有4个编码通道的分辨率为1280 * 960、整个 Graph 的帧速率仅为18。 摄像机捕获的帧速率为25。
问题:如何解决此问题或 如何提高编码 性能?