This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:硬件的编码性能

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450041/tda4vm-q1-encoding-performance-of-hardware

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

您好!

SDK:0901

我的要求是能够以1280 * 960和 Fps>=20的分辨率满足4-5通道的编码需求。 查阅平台手册后、我发现性能可以满足要求。 但当我在 TDA4VM 平台上使用 Gstreame 编码时、只有4个编码通道的分辨率为1280 * 960、整个 Graph 的帧速率仅为18。 摄像机捕获的帧速率为25。

问题:如何解决此问题或 如何提高编码 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    分配到此 E2E 主题的我们的专家目前暂时不在办公室、直至12月19日。  

    请预计响应会有延迟。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以问我什么时候可以得到答复吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我目前不在办公室、会尽快发言。 我将利用我们自己的流复制4通道编码以尝试复制。 您能否共享您正在使用的 GStreamer 流水线?