This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:autorun:未定义符号"main"时、目标不会运行

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453907/ccstudio-autorun-target-not-run-as-the-symbol-main-is-not-defined

器件型号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:CC1312R7

工具与软件:

大家好、我正在尝试从 Simplelink SDK 构建一个简单的 WiSUN CoAP 节点(ns_CoAP_node)示例、构建后、调试器会显示"autorun:目标未运行、因为符号"main"未定义"  
我认为本地 CCS 配置或 SDK 可能有问题、因为我对此不熟悉、我使用了 CCS Cloud、并尝试了构建和调试同一个应用、并出现了相同的错误、我在4个不同的 CC1312R7 LaunchPad 中尝试了相同的示例、但这些错误更易出错。 调试器跳转至屏幕截图中所示的位置。
我将其刷写到 CC1312R7 Launchpad 中、SimpleLink SDK 为"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhummad:

    实际上、项目似乎与 TICLANG v4.x 有问题

    如上面的屏幕截图所示、您可以恢复到 v3.2.2版本。

    请告诉我们、

    此致、

    Arthur