请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIO 主题中讨论的其他器件:CC1312R7
工具与软件:
大家好、我正在尝试从 Simplelink SDK 构建一个简单的 WiSUN CoAP 节点(ns_CoAP_node)示例、构建后、调试器会显示"autorun:目标未运行、因为符号"main"未定义"
我认为本地 CCS 配置或 SDK 可能有问题、因为我对此不熟悉、我使用了 CCS Cloud、并尝试了构建和调试同一个应用、并出现了相同的错误、我在4个不同的 CC1312R7 LaunchPad 中尝试了相同的示例、但这些错误更易出错。 调试器跳转至屏幕截图中所示的位置。
我将其刷写到 CC1312R7 Launchpad 中、SimpleLink SDK 为"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17"