This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:无法在 LP 上运行最简单的示例

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263, SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453293/lp-am263-unable-to-run-simplest-example-on-lp

器件型号:LP-AM263
主题中讨论的其他器件: SysConfigUNIFLASH

工具与软件:

您好!

我在将任何代码刷写到我的 LP-AM263时遇到问题。
我已尝试在两个全新的 LaunchPad 上从 mcu_plus_sdk_am263x_10_00_00_35加载"hello world"示例、尝试刷写时会显示相同的错误消息:


CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3264)

下面是我的设置:
1. LP-AM263通过 Micro USB 和 USBC 连接到 PC 上的 USB 端口。 引导模式选择器处于1、2、4开启、3关闭状态。

2.我的电脑运行 WIN11 Pro 操作系统。 XDS110显示在器件管理器中的德州仪器(TI)调试探针下方、没有错误。

成功安装 mcu_plus_sdk_am263x_10_00_00_35。

3. CCs2000安装在 C:\ti 目录下。 旧版本的 CCS (1240)也存在于同一目录以及 SysConfig_1.21.0和一些其他 TI 目录中。

我从工程向导中导入了一些示例、但这些示例都无法成功刷写。 都有相同的误差。

我已经尝试将 TLCK 速度降低至2.5MHz 和1MHz、但都没有任何影响。

我已多次重置我的 PC 以及 LaunchPad。

我查看过 TI 论坛、但未找到任何解决该问题的方法。

欢迎提供任何指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现问题。
    我已经通过 USBC 转 USBA 电缆将我的 PC 连接到 LP。

    将它替换为 USBC 转 USB 电缆、插入我的 PC 上的 USBCport 即可完成该工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asaf:

    很高兴知道您不再面临此问题。 我还提供了其他资源来帮助您刷写映像。

    有关使用 UniFlash 工具刷写映像的视频培训: https://www.ti.com/video/6362394255112

    此致、
    Shaunak