主题中讨论的其他器件: SysConfig、 UNIFLASH
工具与软件:
您好!
我在将任何代码刷写到我的 LP-AM263时遇到问题。
我已尝试在两个全新的 LaunchPad 上从 mcu_plus_sdk_am263x_10_00_00_35加载"hello world"示例、尝试刷写时会显示相同的错误消息:
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3264)
下面是我的设置:
1. LP-AM263通过 Micro USB 和 USBC 连接到 PC 上的 USB 端口。 引导模式选择器处于1、2、4开启、3关闭状态。
2.我的电脑运行 WIN11 Pro 操作系统。 XDS110显示在器件管理器中的德州仪器(TI)调试探针下方、没有错误。
成功安装 mcu_plus_sdk_am263x_10_00_00_35。
3. CCs2000安装在 C:\ti 目录下。 旧版本的 CCS (1240)也存在于同一目录以及 SysConfig_1.21.0和一些其他 TI 目录中。
我从工程向导中导入了一些示例、但这些示例都无法成功刷写。 都有相同的误差。
我已经尝试将 TLCK 速度降低至2.5MHz 和1MHz、但都没有任何影响。
我已多次重置我的 PC 以及 LaunchPad。
我查看过 TI 论坛、但未找到任何解决该问题的方法。
欢迎提供任何指导!