请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
您好、TI 专家!
我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。
软件 SDK 版本是 SDK-AM62X-08.06.00.42 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT。
如何区分 RTI-Window 式看门狗计时器复位和上电复位? 是否有相应的寄存器?
此致、
Li
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 专家!
我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。
软件 SDK 版本是 SDK-AM62X-08.06.00.42 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT。
如何区分 RTI-Window 式看门狗计时器复位和上电复位? 是否有相应的寄存器?
此致、
Li
您好、Li:
我不认为 Linux 看门狗计时器在 SDK 8.6上运行。 所发现的问题是、当启用看门狗时、它会 在单个倒计时后将电路板复位、因为代码会尝试在硬件的50%窗口打开之前宠物看门狗。 这是用于修复 SDK 9.x (Linux 内核6.1)上行为的补丁: https://lore.kernel.org/lkml/20240417205700.3947408-1-jm@ti.com/
该行为在 SDK 10.x (内核6.6)上默认是固定的。
我尚未在 SDK 8.6上测试该补丁。
请注意、我将在12月剩余时间内不会上班。 请在1月随意点击该主题以获取响应。
此致、
Nick