This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:RTI-Window 看门狗计时器复位

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452975/am623-rti-windowed-watchdog-timer-reset

器件型号:AM623

工具与软件:

您好、TI 专家!  

我有 AM6234的开发环境、其中包含我们自己的评估板。

软件 SDK 版本是 SDK-AM62X-08.06.00.42 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT。

如何区分 RTI-Window 式看门狗计时器复位和上电复位? 是否有相应的寄存器?

此致、

Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    我不认为 Linux 看门狗计时器在 SDK 8.6上运行。 所发现的问题是、当启用看门狗时、它会 在单个倒计时后将电路板复位、因为代码会尝试在硬件的50%窗口打开之前宠物看门狗。 这是用于修复 SDK 9.x (Linux 内核6.1)上行为的补丁: https://lore.kernel.org/lkml/20240417205700.3947408-1-jm@ti.com/ 

    该行为在 SDK 10.x (内核6.6)上默认是固定的。

    我尚未在 SDK 8.6上测试该补丁。

    请注意、我将在12月剩余时间内不会上班。 请在1月随意点击该主题以获取响应。

    此致、

    Nick