This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:"C2000Ware v5.3.0.00当前未安装和限定;即使如此

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454055/ccstudio-c2000ware-v5-3-0-00-not-currently-installed-even-though-it-is

器件型号:CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的团队成员:我们正在尝试以 CCS 为基础进行构建。 我们将遇到以下错误代码:

[15]当前未安装产品 C2000WARE v5.3.0.00、没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
[16]Shan shuen.;你好吗?

唯一的问题是、我们在默认的"TI"文件夹中安装了 C2000Ware v5.3.0.00。 我们是否必须将 CCS 指向 C2000Ware 的位置? 我们应该怎么做呢?

谢谢!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您使用的是哪个版本的 CCS? CCS 20存在一个已知问题、即在导入 C2000Ware 工程时未在工程中正确设置依赖项: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12146

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我越是想到它、我就越认为它不是我上面提到的问题、而是 CCS 尚未发现该产品的一个简单问题。 请告知我正在使用哪个 CCS 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ki -我相信您的第二条评论是正确的。 我们更改了尝试打开 CCS 工程的方式、然后能够识别 C2000Ware。 我们可以认为这是解决了的。 感谢您快速回复。

    祝您的假期愉快!