请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIO Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
尊敬的团队成员:我们正在尝试以 CCS 为基础进行构建。 我们将遇到以下错误代码:
[15]当前未安装产品 C2000WARE v5.3.0.00、没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
[16]Shan shuen.;你好吗?
唯一的问题是、我们在默认的"TI"文件夹中安装了 C2000Ware v5.3.0.00。 我们是否必须将 CCS 指向 C2000Ware 的位置? 我们应该怎么做呢?
谢谢!
Jacob