This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:以太网端口连接-澄清

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451346/am62a7-ethernet-port-connections---clarification

器件型号:AM62A7

工具与软件:

您好、TI 团队:

我同时参考了适用于 TDA4V Mid Eco 和 AM62A7 MCU 的 TRM、并且正在评估以太网端口的隔离技术。

对于 TDA4系列、2个以太网端口彼此物理隔离-一个连接到主域、另一个连接到 MCU 岛。

...  

另一方面、AM62x MCU 有不同的方法:

...

我想知道它们是否在物理上隔离? 它们在内部连接到哪些内核? 它们是否可以单独配置--一个配置为 ARM Cortex A53x 应用内核、另一个配置为 MCU 岛 ARM Cortex R5F? 此外、我知道、具有 ARM Cortex R5F 的 MCU 岛是与其他内核隔离的 FFI、这对于我所讨论的主题是一项额外优势。 请纠正我、如果我错了、并且您还可以提供一些额外的指示信息、说明它们是如何被隔离的、以便从网络安全的角度进行进一步探讨、这将对我有所帮助。

感谢你能抽出时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次附加图像以防文章中丢失:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikar:

    [quote userid="633898" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451346/am62a7-ethernet-port-connections---clarification 能否单独配置它们--一个配置到 ARM Cortex A53x 应用内核、另一个配置到 MCU 岛 ARM Cortex R5F?

    您能具体描述一下自己想用在这个方面的用例吗?

    针对 AM62x (在您的问询中)或 AM62Ax (在问询标题中列出)是否有特殊原因?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些功能同时在内核中实现、从网络安全的角度来看、我将尝试通过隔离技术[功能、物理和逻辑(如果适用)]来确保实现安全目标。 话虽如此、2个以太网端口将负责不同的功能、并且两个端口的数据应严格隔离、从而在 ECU 受损时提供保护。

    在当前分析中、我们尝试评估 TDA4和 AM62x MCU、并尝试在域控制器中定义安全隔离概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikar:  

    简单回答您的问题:在 AM62x 器件上、CPSW 外设仅位于主域上、两个 CPSW 端口未彼此物理隔离。  

    此外、如果要在主域和 MCU 域之间放置防火墙、则无法拆分 A53上的一个 CPSW 以太网端口和 R5F 上的另一个端口。

    话虽如此、如果您的目的是具有2个彼此隔离的以太网端口、您是否考虑过 AM64x 处理器采用 CPSW 以太网和 PRU_ICSSG 以太网端口? 通过该工具、您可以在 A53上设置 CPSW 以太网、并在 R5F 内核上设置 PRU_ICSSG (或反之)。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想分享一个基于 AM62x 安全概述(即 TI 机密 NDA)分析的屏幕截图。 不确定这是否是 共享屏幕截图的正确平台。 如果可以、我可以在这里分享。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikar:

    这是一个公共的 e2e 论坛、所以您不应该在此处分享屏幕截图。

    您是否有直接与您合作的现场应用工程师? 鉴于此保密协议的内容、我假设您已经与 TI 代表合作或已经与他们合作过。 也许您可以向 FAE 和我发送电子邮件(您可以从我的 E2E 个人资料中找到我的电子邮件)。  

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您想要与您联系的内容吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikar:

    是的、这也是通过 e2e 私人消息与我联系的选项。  

    -道林