This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625:在 PRUSS 上启用展频内核时钟

Guru**** 1959305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452831/faq-am625-enabling-spread-spectrum-core-clock-on-pruss

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的所有人:  

在  AM625中:帮助将 PRUSS 时钟设置为 AM6254上 的333MHz 我能够将 AM3824的 PRU 设置为在333MHz 上运行、并使用示波器进行确认。

现在、我想了解是否可以为提供 PRU 的时钟启用展频、以及如何实现这一点的建议。

*这是我们可以从设备树中执行的操作吗?

*如果无法实现上述功能,我们是否能够在用户空间中手动填充相关 PLL 配置?

提前感谢您提供的宝贵意见、

António μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 António

    首先、我将请您分配给硬件团队的一名成员、以便从硬件的角度讨论这一点是否可行。 如果螺纹回到我身边、请在2025年初 Ping 该螺纹、以确保我回来时不会丢失。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们 在任何 AM62x 器件中的任何内部生成的时钟上都不支持展频时钟。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好。

    感谢您的澄清。 我们注意到、AM62 TRM 在部分中包含了有关展频的信息 6.4.5.4.2.  以及 "此系列器件中的所有 PLL 都具有 SSMOD 模块。"。

    我知道、即使芯片确实包含此功能、BSP 也可能不包含对它的支持。 在这种情况下、TI 能否为我们提供任何实现 PRU 这一点的指导原则?

    在我看来、我有如下内容:

    • 只为 PRUSS 分配其中一个 PLL。 我不知道如何根据原来问题中提到的问题来处理这个问题;
    • 配置 PRUSS Clore 时钟(不使用 IEP)、以便从将启用 SS 的 PLL 运行
    • 在 PRUSS PLL 上启用展频。 如果这是通过用户空间寻呼寄存器来完成的、我不会感到惊讶  k3conf 或者  开发

    我想我们甚至可能不会为 PRUSS 的职责保留 PLL、但我并不完全了解这种情况的影响。

    假设在 PRUSS 馈送 PLL 上启用了展频、但在 Cortex-A53馈送 PLL 上未启用展频、那么当 A53访问 PRUSS 存储器(数据/共享)或 PRU 访问 DDR 时、是否存在任何类型的同步影响?

    此致、

    António μ A

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您关于 PLL 具有 SSMOD 功能的说法是正确的、但我们没有验证 AM62x 设计是否以使用展频时钟(SSC)运行。 因此、我们目前不允许客户使用此功能。

    我们 正在考虑 在并行视频输出端口(VOUT0)上支持 SSC 的选项。 但是、    如果 支持、这将是唯一可以与 SSC 一起使用的外设/子系统。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。

    在这个具体的主题中提及 SoC 的电流限制、或将其作为勘误表(诚然、我没有查找)来设置有关 SoC 的正确期望会很有帮助。

    我将这一点传递给团队、希望所有人都能顺利完成

    此致、

    António μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经收到了另一位客户针对 TRM 中的 SSMOD 功能描述提供的类似反馈。  TRM 团队正在更新内容以使其清晰明了。

    此致、
    Paul

x 出现错误。请重试或与管理员联系。