工具与软件:
尊敬的所有人:
在 AM625中:帮助将 PRUSS 时钟设置为 AM6254上 的333MHz 我能够将 AM3824的 PRU 设置为在333MHz 上运行、并使用示波器进行确认。
现在、我想了解是否可以为提供 PRU 的时钟启用展频、以及如何实现这一点的建议。
*这是我们可以从设备树中执行的操作吗?
*如果无法实现上述功能,我们是否能够在用户空间中手动填充相关 PLL 配置?
提前感谢您提供的宝贵意见、
António μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的所有人:
在 AM625中:帮助将 PRUSS 时钟设置为 AM6254上 的333MHz 我能够将 AM3824的 PRU 设置为在333MHz 上运行、并使用示波器进行确认。
现在、我想了解是否可以为提供 PRU 的时钟启用展频、以及如何实现这一点的建议。
*这是我们可以从设备树中执行的操作吗?
*如果无法实现上述功能,我们是否能够在用户空间中手动填充相关 PLL 配置?
提前感谢您提供的宝贵意见、
António μ A
Paul、你好。
感谢您的澄清。 我们注意到、AM62 TRM 在部分中包含了有关展频的信息 6.4.5.4.2. 以及 "此系列器件中的所有 PLL 都具有 SSMOD 模块。"。

我知道、即使芯片确实包含此功能、BSP 也可能不包含对它的支持。 在这种情况下、TI 能否为我们提供任何实现 PRU 这一点的指导原则?
在我看来、我有如下内容:
我想我们甚至可能不会为 PRUSS 的职责保留 PLL、但我并不完全了解这种情况的影响。
假设在 PRUSS 馈送 PLL 上启用了展频、但在 Cortex-A53馈送 PLL 上未启用展频、那么当 A53访问 PRUSS 存储器(数据/共享)或 PRU 访问 DDR 时、是否存在任何类型的同步影响?
此致、
António μ A