This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
紧急需要帮助、我们的产品通过 CSI2将 TDA4VM 连接到 AWR2243、但现在我们无法 通过 v4l2在 Linux 上捕获 AWR2243雷达图像数据、v4l2被阻止在转矩缓冲器上、
v4l2-ctl --verbose -d /dev/video2 --set-fmt-video=width=6144、height=256、pixelformat='RGGB'--stream-mmap=10 --stream-count=20、
问题是如何定义链路频率,这是我们的帧格式:
早期线程
e2e.ti.com/.../am62p-capturing-images-with-the-v4l2-application-failed
由于 Linux 上没有 AWR2243驱动程序、因此我们使用 ov5640驱动程序模拟2243
root@j721e-evm:/# media-ctl -d /dev/media0 -p
媒体控制器 API 版本6.6.32[5725.854824]
媒体设备信息
---------------
j721e-csi2rx
型号 TI-CSI2RX
总线信息平台:4500000.ticsi2rx
驱动程序版本6.6.32
器件拓扑
-实体1: 450000[5725.891587]
0.ticsi2rx (17个电极、17个链路、1条路由)
类型 V4L2 s[5725.901270]
ubdev 子类型未知标志0
设备节点名称/dev/v4l-subdev0
路线:
0/0 -> 1/0 [活动]
pad0:灌电流
[流:0 fmt:SRGGB8_1X8/6144x256字段:none]
<-"cdns_csi2rx.4504000.csi-bridge":1 [已启用、不可更改]
pad1:源
[流:0 fmt:SRGGB8_1X8/6144x256字段:none]
->"4500000.ticsi2rx context 0":0 [已启用、不可变]
pad2:源
->"4500000.ticsi2rx context 1":0 [已启用、不可变]
pad3:源
->"4500000.ticsi2rx context 2":0 [已启用、不可变]
pad4:源
->"4500000.ticsi2rx context 3":0 [已启用、不可变]
pad5:源
->"4500000.ticsi2rx context 4":0 [已启用、不可变]
pad6:源
->"4500000.ticsi2rx context 5":0 [已启用、不可变]
pad7:源
->"4500000.ticsi2rx context 6":0 [已启用、不可变]
pad8:源
->"4500000.ticsi2rx context 7":0 [已启用、不可变]
pad9:源
->"4500000.ticsi2rx context 8":0 [已启用、不可变]
pad10:源
->"4500000.ticsi2rx context 9":0 [已启用、不可变]
pad11:来源
->"4500000.ticsi2rx context 10":0 [已启用、不可变]
pad12:源
->"4500000.ticsi2rx context 11":0 [已启用、不可变]
pad13:源
->"4500000.ticsi2rx context 12":0 [已启用,不可变]
pad14:来源
->"4500000.ticsi2rx context 13":0 [已启用,不可变]
pad15:源
->"4500000.ticsi2rx context 14":0 [已启用,不可变]
pad16:源
->"4500000.ticsi2rx context 15":0 [已启用、不可变]
-实体19: cdns_csi2rx.4504000.csi-bridge, 5个 pads, 2个链接, 1个路由)
类型 V4L2 subdev 子类型未知标志0
设备节点名称/dev/v4l-subdev1
路线:
0/0 -> 1/0 [活动]
pad0:灌电流
[流:0 fmt:SRGGB8_1X8/6144x256字段:none]
<-"ov5640 4-003c":0 [已启用、不可更改]
pad1:源
[流:0 fmt:SRGGB8_1X8/6144x256字段:none]
->"4500000.ticsi2rx":0 [已启用、不可更改]
pad2:源
pad3:源
pad4:源
-实体25: ov5640 4-003c (1 pad, 1 link , 0 routes)
类型 V4L2 subdev 子类型传感器标志0
设备节点名称/dev/v4l-subdev2
pad0:源
[流:0 fmt:SRGGB8_1X8/6144x256@1/30字段:无色彩空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601量化:全范围
CROP.BOUNDARY:(0、0)/6144x256
裁剪:(0、0)/6144x256]
->"cdns_csi2rx.4504000.csi-bridge":0 [已启用、不可更改]
-实体31: 4500000.ticsi2rx context 0 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video2
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":1 [已启用、不可更改]
- entity 37: 4500000.ticsi2rx context 1 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video3
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":2 [已启用、不可更改]
- entity 43: 4500000.ticsi2rx context 2 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video4
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":3 [已启用、不可更改]
-实体49: 4500000.ticsi2rx context 3 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video5
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":4 [已启用、不可更改]
- entity 55: 4500000.ticsi2rx context 4 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video6
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":5 [已启用、不可更改]
- entity 61: 4500000.ticsi2rx context 5 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video7
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":6 [已启用、不可更改]
-实体67: 4500000.ticsi2rx context 6 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video8
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":7 [已启用、不可更改]
- entity 73: 4500000.ticsi2rx context 7 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video9
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":8 [已启用、不可更改]
-实体79: 4500000.ticsi2rx 上下文8 (1 pad, 1个链接)
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video10
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":9 [已启用、不可更改]
-实体85: 4500000.ticsi2rx context 9 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video11
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":10 [已启用、不可更改]
-实体91: 4500000.ticsi2rx 上下文10 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video12
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":11 [已启用、不可更改]
-实体97: 4500000.ticsi2rx context 11 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video13
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":12 [已启用、不可更改]
- entity 103: 4500000.ticsi2rx context 12 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video14
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":13 [已启用、不可更改]
- entity 109: 4500000.ticsi2rx context 13 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video15
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":14 [已启用、不可更改]
- entity 115: 4500000.ticsi2rx context 14 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video16
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":15 [已启用、不可更改]
- entity 121: 4500000.ticsi2rx context 15 (1 pad, 1 link )
键入 Node 子类型 V4L 标志0
设备节点名称/dev/video17
pad0:灌电流
<-"4500000.ticsi2rx":16 [已启用、不可更改]
大家好、 由于节假日、E2E 回复将从12月25日推迟到1月2日。 感谢您的耐心。
在此期间、您能否分享以下详细信息:
-您能分享项目详情和背景吗? 这里的终端客户是谁? 因此我们可以验证 TI 可以提供的支持级别。
-这里使用的是什么 TI SDK? 此外、在 TI SDK 之上进行了哪些更改?
-您是否 已确保正确处理更新? 请分享您是如何验证的?
-另外,请分享完整的内核日志。
谢谢。
大家好、这是演示项目还是客户项目。 如前所述、TI SDK 中不会验证对将雷达传感器用作图像传感器的支持。 另外、请提供关于其他问题的信息。