This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI:
我们将使用 TI J784S4 EVM 电路板和基于 TDA4VH 的定制电路板。
在两个板上、我们在 USB 引导模式开关方面具有相同的行为。
当我们将主引导模式设置为 USB (引导模式引脚/开关、正常引导模式、非 MCU)时、PC 上的 DFU-utils 不会检测到器件。
一旦我们也将主引导模式和辅助引导模式设置为 USB、就会检测到设备。
您能向我们解释一下吗? 我们是否遗漏了什么内容、或者存在某种问题?
此致、
Milena
您好!
我已经转储了注册板,它不是预期:
它的值为24、这意味着 MCU_BOOTMODE3引脚不符合预期。
我可以在 TI EVM 上执行相同操作、以确认是硬件开关问题还是软件问题。
此致、
Milena
你(们)好、 Milena
[报价 userid="307047" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452563/tda4vh-q1-usb-boot-mode-pins-switches---clarification/5577202 #5577202"]它的值为24、这意味着 MCU_BOOTMODE3引脚不符合预期。
[报价]如果您没有在 DEVSTAT 寄存器中获取正确的值、则会出现硬件问题。
此致
Diwakar
谢谢、由于 TI EVM 板上的行为是相同的、因此我们最初没有怀疑 HW。