This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:USB 引导模式引脚/开关-澄清

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452563/tda4vh-q1-usb-boot-mode-pins-switches---clarification

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好、TI:

我们将使用 TI J784S4 EVM 电路板和基于 TDA4VH 的定制电路板。

在两个板上、我们在 USB 引导模式开关方面具有相同的行为。

当我们将主引导模式设置为 USB (引导模式引脚/开关、正常引导模式、非 MCU)时、PC 上的 DFU-utils 不会检测到器件。

一旦我们也将主引导模式和辅助引导模式设置为 USB、就会检测到设备。

您能向我们解释一下吗? 我们是否遗漏了什么内容、或者存在某种问题?

此致、

Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Milena:

     您能转储的值吗 CTRLMMR_WKUP_DEVSTAT 寄存器。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经转储了注册板,它不是预期:

    它的值为24、这意味着 MCU_BOOTMODE3引脚不符合预期。

    我可以在 TI EVM 上执行相同操作、以确认是硬件开关问题还是软件问题。

    此致、

    Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Milena

    [报价 userid="307047" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452563/tda4vh-q1-usb-boot-mode-pins-switches---clarification/5577202 #5577202"]

    它的值为24、这意味着 MCU_BOOTMODE3引脚不符合预期。

    [报价]

    如果您没有在 DEVSTAT 寄存器中获取正确的值、则会出现硬件问题。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、由于 TI EVM 板上的行为是相同的、因此我们最初没有怀疑 HW。