主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具与软件:
您好!
您能解释一下 CPU 内部的两个 GMAC 接口是如何互连的吗?
是3端口交换机吗? 两个外部端口和一个内部 CPU?
如果是、是否存在从两个外部 gig 端口到仅一个内部端口的性能下降?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
yin gaopan 说:它是3端口交换机吗? 两个外部端口和一个内部 CPU 端口?
是的、它与具有两个外部端口和一个内部 CPPI 端口的3端口交换机相同。
如果是这样、从两个外部千兆端口到仅一个内部千兆端口的性能是否下降?
否、内部端口能够处理来自两个外部端口的流量。
此致、
Sudheer
你(们)好
针对芯片修订版2和修订版02、将 i880:以太网 RGMII2限制为10/100 Mbps 解决了吗?是否支持 RGMIII 1000M?
根据勘误手册、它只适用于芯片修订版本1.0、1.1。 因此、修订版2.0支持 RGMII 1000M。
如果是这样的话、如何辨别芯片是修订版02芯片?
请查找有关标识器件版本的详细信息。 需要读取 ID_CODE 寄存器以找到器件版本。 

以上信息可从 TRM 中找到。
此致、
Sudheer
芯片封装上指定芯片修订版本的任何视觉标记?
2.是否限制使用多少 SERDES/接口(任何复用)? 找不到有关该应用或应用的任何文档来帮助为特定接口选择正确的引脚排列?
我计划使用以下接口:
GMAC0、GMAC1 (Gig 和 Gig)
PRU1、PRU2 (MII 10/100M)
用于 RS232的 UART
USB2
3个 I2C
MicroSD 的 MMC1
用于 EMMC 的 MMC2
用于 DDR3的 EMIF1
GPIO
您好!
1.芯片封装上指定芯片修订版本的任何视觉标记?
否、芯片封装上没有视觉标记。
2. 是否限制摄像机使用多少个 SERDES/接口(任何多路复用)? 找不到有关该引脚或可能有助于为特定接口选择正确引脚排列的应用的任何文档[/QUOT]有关 ping 多路复用的信息、请参阅数据表。
https://www.ti.com/lit/gpn/dra750
另外、请参阅 SysConfig 用于从下面链接到接口的引脚映射工具。
https://www.ti.com/product/DRA750#software-development此致、
Sudheer
您好!
中 PRU 接口名称是什么 SysConfig 工具?[/QUOT]我已向我们的 IP 专家申请解决此问题。 请等待他们的更新。
此致、
Sudheer
您好!
的 DRA750 CPU 引脚专用于 PRU0和 PRU1
DRA750中没有 PRU 内核。
请参阅 SoC 页面和技术数据表。
https://www.ti.com/product/DRA750
此外、请参阅 SysConfig 用于从下面链接到接口的引脚映射工具。
https://www.ti.com/product/DRA750#software-development