This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:DRA750 OMAP CPU

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, DRA750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450417/dra750-dra750-omap-cpu

器件型号:DRA750
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

您能解释一下 CPU 内部的两个 GMAC 接口是如何互连的吗?

是3端口交换机吗? 两个外部端口和一个内部 CPU?

如果是、是否存在从两个外部 gig 端口到仅一个内部端口的性能下降?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    yin gaopan 说:
    它是3端口交换机吗? 两个外部端口和一个内部 CPU 端口?

    是的、它与具有两个外部端口和一个内部 CPPI 端口的3端口交换机相同。  

    如果是这样、从两个外部千兆端口到仅一个内部千兆端口的性能是否下降?

    否、内部端口能够处理来自两个外部端口的流量。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时回复。

      对于芯片修订版2和修订版02、i880:以太网 RGMII2限制为10/100Mbps 可以支持 RGMIII 1000M 吗?

    如果是、那么如何识别该芯片是 Rev02器件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      针对芯片修订版2和修订版02、将 i880:以太网 RGMII2限制为10/100 Mbps 解决了吗?是否支持 RGMIII 1000M?

    根据勘误手册、它只适用于芯片修订版本1.0、1.1。 因此、修订版2.0支持 RGMII 1000M。

    如果是这样的话、如何辨别芯片是修订版02芯片?

    请查找有关标识器件版本的详细信息。 需要读取 ID_CODE 寄存器以找到器件版本。




    以上信息可从 TRM 中找到。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片封装上指定芯片修订版本的任何视觉标记?

    2.是否限制使用多少 SERDES/接口(任何复用)? 找不到有关该应用或应用的任何文档来帮助为特定接口选择正确的引脚排列?

    我计划使用以下接口:

    GMAC0、GMAC1 (Gig 和 Gig)

    PRU1、PRU2 (MII 10/100M)

    用于 RS232的 UART

    USB2

    3个 I2C

    MicroSD 的 MMC1

    用于 EMMC 的 MMC2

    用于 DDR3的 EMIF1

    GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.芯片封装上指定芯片修订版本的任何视觉标记?

    否、芯片封装上没有视觉标记。

    2. 是否限制摄像机使用多少个 SERDES/接口(任何多路复用)? 找不到有关该引脚或可能有助于为特定接口选择正确引脚排列的应用的任何文档[/QUOT]

    有关 ping 多路复用的信息、请参阅数据表。
    https://www.ti.com/lit/gpn/dra750

    另外、请参阅 SysConfig 用于从下面链接到接口的引脚映射工具。
    https://www.ti.com/product/DRA750#software-development

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我感到困惑...

    读取"DRA75x、DRA74x 信息娱乐应用处理器
    器件修订版2.0"、并且无法找到有关 PRU 的信息。 DRA750哪些 CPU 引脚专用于 PRU0和 PRU1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中的 PRU 接口名称是什么  SysConfig  Code Composer 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中 PRU 接口名称是什么  SysConfig  工具?[/QUOT]

    我已向我们的 IP 专家申请解决此问题。 请等待他们的更新。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     专用于 PRU0和 PRU1
    的 DRA750 CPU 引脚

    DRA750中没有 PRU 内核。
    请参阅 SoC 页面和技术数据表。
    https://www.ti.com/product/DRA750

    TD:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dra750.pdf?ts = 1735209366804&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDRA750

     

    此外、请参阅 SysConfig 用于从下面链接到接口的引脚映射工具。
    https://www.ti.com/product/DRA750#software-development

    如上所述、您可以使用 SysConfig 工具进行引脚映射。

    此致、
    Sudheer