请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM68A 主题中讨论的其他器件: AM69A
工具与软件:
你好、AM68A Champ!
客户希望使用 AM68A 或 AM69A 开发 AI IP 摄像头等系统。
如果该设计为无风扇设计、则在使用 AI 功能时会产生高热量。 在此方面、如果有资源解释了客户在运行 AI 应用时可以预期的温度范围、请分享。
此外、我想知道无风扇设计是否适合使用 AM68A 和 AM69A 的 AI IP 摄像头。
谢谢。
此致、
插孔