This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:运行 AI 应用程序时请求共享热报告

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A, AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455879/am68a-request-to-share-thermal-report-when-running-ai-app

器件型号:AM68A
主题中讨论的其他器件: AM69A

工具与软件:

你好、AM68A Champ!

客户希望使用 AM68A 或 AM69A 开发 AI IP 摄像头等系统。
如果该设计为无风扇设计、则在使用 AI 功能时会产生高热量。 在此方面、如果有资源解释了客户在运行 AI 应用时可以预期的温度范围、请分享。
此外、我想知道无风扇设计是否适合使用 AM68A 和 AM69A 的 AI IP 摄像头。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数团队成员都不在办公室。 请预计会延迟响应。

    -基尔西