工具与软件:
嗨、团队:
我的客户需要测试来自 DRA812 R5的存储器。 应了解的是、这是一个有限的环境、只能在制造过程中使用。
他们很可能需要更改存储器映射。 我们可以在 R5环境中针对这个器件进行编程吗? 我正在尝试帮助他们了解需要处理和读取/写入存储器的内容。 由于会初始化存储器、他们正在考虑在 U-boot tiboot3.bin 的上下文中执行该操作。 但是、它们在运行内存测试后不会继续。
另外、请告诉我、我们是否应该向它们指出不同的方向、以便也实现这一点。
谢谢!
Luke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户需要测试来自 DRA812 R5的存储器。 应了解的是、这是一个有限的环境、只能在制造过程中使用。
他们很可能需要更改存储器映射。 我们可以在 R5环境中针对这个器件进行编程吗? 我正在尝试帮助他们了解需要处理和读取/写入存储器的内容。 由于会初始化存储器、他们正在考虑在 U-boot tiboot3.bin 的上下文中执行该操作。 但是、它们在运行内存测试后不会继续。
另外、请告诉我、我们是否应该向它们指出不同的方向、以便也实现这一点。
谢谢!
Luke
Luke、
测试来自 R5的 DDR? 还需要编写自己的代码。 这也可能非常慢。
U-Boot 提供一些工具、但这些工具从 A72运行。
https://github.com/ARM-software/u-boot/blob/master/doc/README.memory-test
可从 U-Boot 中使用 Mtest。 (这与 Linux memtester 应用类似、但速度较慢)
此致、
基尔西
Luke、您好!
U-Boot 存储库-文件: cmd/mem.c
上述内容可用作参考。
正在关闭该主题帖。
-基尔西