This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:测试 R5中的存储器

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453518/dra821u-testing-memory-from-the-r5

器件型号:DRA821U

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户需要测试来自 DRA812 R5的存储器。 应了解的是、这是一个有限的环境、只能在制造过程中使用。

他们很可能需要更改存储器映射。 我们可以在 R5环境中针对这个器件进行编程吗? 我正在尝试帮助他们了解需要处理和读取/写入存储器的内容。  由于会初始化存储器、他们正在考虑在 U-boot tiboot3.bin 的上下文中执行该操作。 但是、它们在运行内存测试后不会继续。  

另外、请告诉我、我们是否应该向它们指出不同的方向、以便也实现这一点。

谢谢!
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    测试来自 R5的 DDR? 还需要编写自己的代码。 这也可能非常慢。
    U-Boot 提供一些工具、但这些工具从 A72运行。

    https://github.com/ARM-software/u-boot/blob/master/doc/README.memory-test

    可从 U-Boot 中使用 Mtest。 (这与 Linux memtester 应用类似、但速度较慢)

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、

    感谢您的回复! 这也与我们的想法相一致。 考虑到这一点、我们是否有为 R5编写代码的通用文档? 不一定是特定于此案例的示例、但我们可以为其提供任何资源。

    此致!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    U-Boot 存储库-文件: cmd/mem.c

    github.com/.../mem.c

    上述内容可用作参考。

    正在关闭该主题帖。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、

    我简单看了一下、它 定义了 u-boot 命令。 R5应该这么做吗?

    此致!  

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 这也可重复用于 R5。 我认为需要参考代码。 可以使用它。

    正在关闭该主题帖。  

    此致、

    基尔西