This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:我的一个客户板卡在尝试从 MMC2引导时

Guru**** 1989765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437665/tda4vh-q1-one-of-my-customer-boards-stuck-with-trying-to-boot-from-mmc2

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

尊敬的专家:

  我的一个自定义板卡在尝试从 MMC2引导  时 、有时会显示###错误###请重置板###

(1) 我在我的另一个板上尝试这张 SD 卡,它工作正常。  ==》SD 卡正常

 如何 在此处调试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    (1) 我在我的另一个板上尝试这张 SD 卡,它工作正常。  ==》SD 卡正常

    是否以相同的流程从两个电路板上的 MMC2引导?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的 TDA4VH 板上: MMC1:eMMC; MMC2:SD 卡。

    在电路板状态良好时、可从 MMC2端口上的 SD 卡引导。  

     错误的原因是什么?

    (1) SD 卡?

    (2) DDR

    或别的什么东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    对于错误板、您使用的是什么 eMMC 芯片? 它是否符合 eMMC 5.1 JEDEC 标准?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好:

     我所有的开发板都使用 MTFC32GSSAQHD-IT ,它  符合5.1 JEDEC 标准。   

    此致、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matt、您对这个问题还有进一步的评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sai、

    通常、在我们的 TDA4VH 板上、MMC0用于 eMMC、MMC1用于 SD。 MMC2通常用于 SDIO 目的、不支持引导。

    • 是否是电路板上的自定义配置的一部分、将其更改为 eMMC 的 MMC1和 SD 的 MMC2?
    • 您是否还能分享您的软件设置和 SDK 版本?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好:

     我们似乎有一些误解。

      根据我的数据表,在 TDA4VH 的主域,它只有 MMC0用于 eMMC 和 MMC1 用于 SD。  没有 MMC2???

      我的 SDK 版本是9.1。

    我的意见:

     我的16件客户板工作正常. 但只有此电路板报告此误差。  我认为这不是 软件问题。  但我需要尽量减少硬件的哪一部分出错。