This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:CSI (ox05b1S 传感器)的链路频率和数据通道配置阐释

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455066/tda4al-q1-clarification-on-link-frequency-and-data-lane-configuration-for-csi-ox05b1s-sensor

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

我们在设计中使用的是 OX05B1S 图像传感器、但有关于其配置的一些问题:

  1. 数据表指定了每通道960Mbps 的链路频率、可实现60fps 时2592x1944 (5MP)的分辨率。 但是、在我们的器件中、我们已将链路频率设置为480 MHz。 您能否确认此设置是否正确、或者是否应进行调整以达到指定的性能?

这是我们的器件树配置:

max96714:max96714@28{
兼容="ovti、ox05b";
//compatible ="max96714";
REG =<0x28>;
Clocks =<&clk_ox05b1s_fixed>;
时钟名称="inck";
pwdn-gpios=<&MAIN_GPIO0 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;

端口{
csi2_cam0:端点{
远端端点=<&csi2rx0_in_sensor>;
链路频率=/bits/ 64 <480000000>;
时钟通道=<0>;
data-channels =<1 2 3 4>;
};
};
};

&csi0_port0{
状态="正常";

csi2rx0_in_sensor:端点{
远程端点=<&csi2_cam0>;
Bus-type =<4>;/* CSI2 DPHY */
时钟通道=<0>;
data-channels =<1 2 3 4>;
};
};

关于数据通道配置:

            在我们的设备树中、我们已将数据通道指定为<1 2 3 4>、将时钟通道指定为<0>

            不过、数据表中提到了从零开始的四个数据通道(<0 1 2 3>)和一个时钟通道。

您能否说明一下我们在器件树中使用的数据通道索引是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  由于节假日、E2E 回复将从12月25日推迟到1月2日。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rakshitha、

    由于每个时钟周期发送2位、数据速率是链路频率的2倍、因此480MHz 是960Mbps 的正确链路频率。

    数据通道索引也有效。

    如果器件树配置模拟 k3-am62a7-sk-csi2-ox05b1s.dtso、它应该可以正常工作。

    此致!
    Jared