主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
您好!
客户希望通过 UART 对其 NAND 闪存进行编程。 有哪些工具可用?
他尝试使用闪存工具 v1.6、但收到以下错误消息:"控制台程序失败、退出代码:1"
然后他试用了 Uniflash 3.4、但串行闪存连接仅提供以太网。
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Holger、您好!
然后他试用 Uniflash 3.4、但串行闪存连接仅提供以太网。
请参阅的"使用 USB 刷写电路板"部分:
谢谢
Ki
这是最好由器件专家来回答的问题。 我将提请他们注意该线程。
谢谢
Ki
好的、我的团队成员不熟悉可能已经用于 AM35x 的任何其他闪存工具(尽管他们不支持闪存、而 AM35x 有设计支持)。
您是否验证 Uniflash 3.4是否实际支持 AM35x? 就像 CCS 一样、较高版本的 Uniflash 可能不支持较早版本的 Uniflash 支持的处理器。 当我查看 Uniflash 3.4和3.4.1的版本说明时、AM35x 不列为支持器件。
此致、
Nick
您是否验证 Uniflash 3.4实际上支持 AM35x
嗯、说得好。 出于某种原因、我看到了"AM335x"。 我不确定 AM35x 是否曾受到支持。