This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:对 NAND 闪存进行编程

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452091/am3505-programming-nand-flash

器件型号:AM3505
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!
客户希望通过 UART 对其 NAND 闪存进行编程。 有哪些工具可用?

他尝试使用闪存工具 v1.6、但收到以下错误消息:"控制台程序失败、退出代码:1"  

然后他试用了 Uniflash 3.4、但串行闪存连接仅提供以太网。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    然后他试用 Uniflash 3.4、但串行闪存连接仅提供以太网。

    请参阅的"使用 USB 刷写电路板"部分:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components /工具/Sitara-uniflash。Flash_Tools html#sitara-uniflash

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:
    这是一个旧工程、没有可用的 USB 或以太网。 所以他们必须使用闪存 v1.6。 或者您是否可以看到任何其他基于 UART 的第三方工具?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="8038" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452091/am3505-programming-nand-flash/5571149 #5571149"]所以他们必须使用 Flash v1.6。 或者您是否看到过任何其他基于 UART 的第三方工具?[/QUOT]

    这是最好由器件专家来回答的问题。 我将提请他们注意该线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道除闪存工具 v1.6和 uniflash 之外的 Sitara 闪存工具。

    我将此线程发送给另一位团队成员、以评论他们是否知道任何其他可能与 AM35x 兼容的闪存工具。 他们可以将文档发回给我、深入探究 在2020年处理器维基脱机时可能丢失的任何文档。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我的团队成员不熟悉可能已经用于 AM35x 的任何其他闪存工具(尽管他们不支持闪存、而 AM35x 有设计支持)。

    您是否验证 Uniflash 3.4是否实际支持 AM35x? 就像 CCS 一样、较高版本的 Uniflash 可能不支持较早版本的 Uniflash 支持的处理器。 当我查看 Uniflash 3.4和3.4.1的版本说明时、AM35x 不列为支持器件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否验证 Uniflash 3.4实际上支持 AM35x

    嗯、说得好。 出于某种原因、我看到了"AM335x"。 我不确定 AM35x 是否曾受到支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 也许您知道一些过去使用 Flash v1.6的同事、他们知道错误:"控制台程序失败、退出代码:1"  

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的努力!

    我的同事 Wit (来自另一个相关问题)告诉我、第三方在 Windows11上成功安装了 Flash v1.6。 我使用 Windows10进行了尝试、但显示错误:"Console program failed, exit code: 1"。 我很快就会使用 Windows11进行尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruediger、您好!

    听起来不错。

    我将在接下来的几个星期休假。 请在1月随意点击该主题以获取响应。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick 和 Holger、

    现在、我已在 Windows11计算机上尝试使用 Flash v1.6。 很遗憾、结果与在 Windows10上相同:出现错误:"Console program failed, exit code: 1"。 由于第三方在 Windows11上成功安装了 Flash v1.6、我现在将减少对此主题的工作量。

    再次感谢、Rudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rudi、您好!

    很高兴听到第三方能够让 Flash v1.6在 Windows11上运行。 如果他们对于问题是什么以及如何解决问题有任何具体的步骤、请告诉我、我可以使用这些信息创建常见问题解答。

    此致、

    Nick