This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
1 μ A、、目前仅实现了 MCU。 是否支持其他模式?
2、对于 TDA4 QNX、我没有见过任何相关的低功耗应用。 是否有支持?
本文是否意味着无法启动主域系统? 例如 Linux 内核等 仅 MCU 模式不完整。 对于如何解决此问题、是否有任何解决方案?
当我尝试运行本文后面唯一的 MCU 演示时、遇到了三个错误。 我尝试自行修复错误、但没有解决所有错误
1、/home/edward/workspace/TDA4/ipc/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/pdk_jacinto_09_02_00_30/packages/ti/build/makerules/common.mk :365:*** gcc-arm compiler not found. 请参阅用户指南来下载相同内容。 STOP (停止)。
修复:
common.mk 265line
设计
#$(错误:未找到 gcc-arm 编译器。 请参阅用户指南以下载相同内容)
sbl_obj_copy?=Aarch64-linux-gnu-objcopy #add it
字节序
2、boot.c:967:46:error:错误:将"void (*)(void)"传递给 taskP_Fxn 类型参数(也称为"void (*)(void *、void *)")的不兼容函数指针类型[-Werror、-Wincompatible-function-pointer-types]
bistTask = TaskP_create (&BIST_TaskFxn、&bistParams);
修复:
内部 bist.c
空 BIST_TaskFxn (SemaphoreP_Handle bistSemHandle、void* arg2) //将 其添加 为 void* arg2
{
}
int bist.h
void BIST_TaskFxn (void);--> void BIST_TaskFxn (void*、void*);
3、make[2]:***没有规则使目标'cu_only_app.c'、需要'/home/edward/workspace/TDA4/ipc/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/mcusw/binary/can_boot_app_mcu_rtos/obj/j721e_evm/mcu1_0/release/mcu_only_app.oer5f。停止。
Make[2]:***等待未完成的作业......
我在 RTOS SDK 中找不到 mcu_only _app.c 文件!
唯一的 MCU 是否已长时间未维护?
您好、王涛
您需要什么应用?
请参阅以下有关低功耗模式的 e2e 案例:
(+) J721EXSOMXEVM:PDK 低功耗管理器演示 Linux 引导错误-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
此致
Semon
我想使用 lpm (仅 MCU)演示。 我使用 SDK-RTOS-J721E-EVM-09_02_00_05.我 参阅以下文档:
1、LPM 版本09_02_00_05是否有任何问题?因为我看到您发送的链接为 PDK 10.00_00。
2、因为你修复了 lpm 在 PDK10_00_00中的一些错误,我可能会开始使用版本10.0进行验证。
3、"目前不支持在主域内核上加载 firmres "。 我想问一下我们计划何时支持这一点吗?
我使用 PDK10、
make -s -j can_boot_app_mcu_rtos board=j721e_evm soc=j721e build_profile=release core=mcu1_0 build_os_type=freeRTOS
我遇到一些 错误、
如上所述、三个汇编问题。
这是第四个编译问题
boot.c:930:30:错误:函数调用的参数太少、预计为2、因此具有1
sbl_ospiInit (&boardHandle);
显然有一些语法问题、为什么 SDK 有这么多编译问题? 请告诉我如何逐个解决这些问题
您能告诉我们为什么要为 lpm 编译 can_boot_app_mcu_rtos 吗?
该链接指出、它需要像这样进行构建:
此应用程序是 Boot App 的一部分 、默认情况下处于禁用状态、需要启用。
您好!
我在10.0 SDK 上运行了 MCU_ONLY 模式。 您可以尝试以上链接吗?
-基尔西
谢谢你,我正在阅读这些文章
1.
cd $SDK_LINUX
make linux-dtbs -j8
2..
/constructappimageshlos.sh 生成 ATF_optee 映像
aarch64-linux-gnu-ld:找不到 base-board.dtb:没有这样的文件或目录
aarch64-linux-gnu-ld:找不到 base-board.dtb:没有这样的文件或目录
这是什么原因呢?
您需要将 k3-j721e-common-proc-board.dtb 复制为 base-board.dtb 。
-基尔西
constructappimageshlos.sh 说:# base-board.dtb (K3-J72*-common-proc-board.dtb)和 Image 文件
修复:
cp k3-j721e-common-proc-board.dtb base-board.dtb.
再次编译即可通过。
但、我遇到了一个新问题。
当我不使用 k3-j721e-common-proc-board.patch。时
Linux 可以正常启动。 但在 Linux 启动后、R5的 UART 将被乱码、如下所示::
正在加载引导映像
引导映像已完成、状态= 0
Sciclient_procBootReleaseProcessor、ProcID 0x20...
在最后一个阶段后休眠20秒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒μ A
然后、I use k3-j721e-common-proc-board.patch、
Linux 无法开始正常运行。 日志留在这里
[ 13.279134] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000
[ 13.299245] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xffffffff -> 0x0000000000
[ 13.308378] platform 292000.PCIe:递延探测待定
[ 13.314393]平台2900000。PCIe:延迟探头待定
[13.319982]平台291000.PCIe:延迟探测待定
R5内核仍然存在相同的现象、字符显示为乱码。
我的问题如下:
1.
cp k3-j721e-common-proc-board.dtb base-board.dtb 。此解决方案正确吗?
2.
是否意味着将 SD 卡 rootfs 分区用作文件系统?
3、
如何解决 Linux 无法启动且 R5 UART 出现乱码的问题
CP k3-j721e-common-proc-board.dtb base-board.dtb 。这是正确的解决方案吗?
这是 您在应用后生成的 k3-j721e-common-proc-board.dtb
[报价 userid="627397" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453589/tda4vm-tda4-low-power-mode/5584861 #5584861"]是否意味着将 SD 卡 rootfs 分区用作文件系统?
正确。
如何解决 Linux 无法启动且 R5 UART 乱码的问题
即使在应用之后
k3-j721e-common-proc-board.patch?
&MCU_uart0{
-状态="正常";
+ status ="已禁用";
pinctrl-names ="默认值";
pinctrl-0 =<&mcu_uart0_pins_default>;
以上内容应该有助于解决 MCU UART 问题。 只需仔细检查使用的是 k3-j721e-common-proc-board.dtb。
-基尔西
这是我的操作存在的问题。 现在一切都很顺利,谢谢。
我想知道计划何时支持暂停内存访问?
您好!
很高兴知道仅 MCU 模式可以正常工作。
挂起到 RAM -没有添加支持的计划。
正在关闭该主题帖。
此致、
基尔西