This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4低功耗模式

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453589/tda4vm-tda4-low-power-mode

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

1 μ A、、目前仅实现了 MCU。 是否支持其他模式? 
2、
对于 TDA4 QNX、我没有见过任何相关的低功耗应用。 是否有支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、其他模式不受支持。

    2. TI PSDK QNX 不支持低功耗模式/应用。 有关 QNX BSP 的任何查询、请联系 BlackBerry QNX。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    software-dl.ti.com/.../demo_mode_switch_top.html

    已知问题

    1. 从仅 MCU 模式切换回活动模式时、当前不支持在主域内核上加载第一个

    本文是否意味着无法启动主域系统? 例如 Linux 内核等 仅 MCU 模式不完整。 对于如何解决此问题、是否有任何解决方案? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须与开发团队核实并重新获取相关信息。 由于是假日季、请预计会延迟到新年。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试运行本文后面唯一的 MCU 演示时、遇到了三个错误。 我尝试自行修复错误、但没有解决所有错误


    1、/home/edward/workspace/TDA4/ipc/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/pdk_jacinto_09_02_00_30/packages/ti/build/makerules/common.mk :365:*** gcc-arm compiler not found. 请参阅用户指南来下载相同内容。 STOP (停止)。
    修复:
    common.mk 265line
    设计
    #$(错误:未找到 gcc-arm 编译器。 请参阅用户指南以下载相同内容)
    sbl_obj_copy?=Aarch64-linux-gnu-objcopy #add it
    字节序

    2、boot.c:967:46:error:错误:将"void (*)(void)"传递给 taskP_Fxn 类型参数(也称为"void (*)(void *、void *)")的不兼容函数指针类型[-Werror、-Wincompatible-function-pointer-types]
    bistTask = TaskP_create (&BIST_TaskFxn、&bistParams);
    修复:
    内部 bist.c
    空 BIST_TaskFxn (SemaphoreP_Handle bistSemHandle、void* arg2) //将 其添加 为 void* arg2

    }

    int bist.h
    void BIST_TaskFxn (void);--> void BIST_TaskFxn (void*、void*);


    3、make[2]:***没有规则使目标'cu_only_app.c'、需要'/home/edward/workspace/TDA4/ipc/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/mcusw/binary/can_boot_app_mcu_rtos/obj/j721e_evm/mcu1_0/release/mcu_only_app.oer5f。停止。
    Make[2]:***等待未完成的作业......

    我在 RTOS SDK 中找不到 mcu_only _app.c 文件!

    唯一的 MCU 是否已长时间未维护? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王涛

      您需要什么应用?

      请参阅以下有关低功耗模式的 e2e 案例:

       (+) J721EXSOMXEVM:PDK 低功耗管理器演示 Linux 引导错误-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 lpm (仅 MCU)演示。 我使用 SDK-RTOS-J721E-EVM-09_02_00_05.我 参阅以下文档:

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/demo_mode_switch_top.html

    1、LPM 版本09_02_00_05是否有任何问题?因为我看到您发送的链接为 PDK 10.00_00。

    2、因为你修复了 lpm 在 PDK10_00_00中的一些错误,我可能会开始使用版本10.0进行验证。

    3、"目前不支持在主域内核上加载 firmres "。 我想问一下我们计划何时支持这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 PDK10、  

    make -s -j can_boot_app_mcu_rtos board=j721e_evm soc=j721e build_profile=release core=mcu1_0 build_os_type=freeRTOS

     我遇到一些 错误、

    如上所述、三个汇编问题。 
    这是第四个编译问题 
    boot.c:930:30:错误:函数调用的参数太少、预计为2、因此具有1 
    sbl_ospiInit (&boardHandle);

    显然有一些语法问题、为什么 SDK 有这么多编译问题? 请告诉我如何逐个解决这些问题 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我们为什么要为 lpm 编译 can_boot_app_mcu_rtos 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/demo_mode_switch_top.html

    该链接指出、它需要像这样进行构建: 

    构建说明

    此应用程序是 Boot App 的一部分 、默认情况下处于禁用状态、需要启用。

    启用应用程序

    • 文件中(MCUSW Install Dir)/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/makefile
    • MCUONLYFUNC 控制此应用程序的启用/禁用
    • 将 MCUONLYFUNC 设为已启用、即 MCUONLYFUNC  ?=已启用

    内容

    按照 Boot App - Build Instructions 中指定的说明进行操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427180/j721exsomxevm-pdk-low-power-manager-demo-linux-boot-errors/5487056#5487056

    我在10.0 SDK 上运行了 MCU_ONLY 模式。 您可以尝试以上链接吗?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,我正在阅读这些文章 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.

    cd $SDK_LINUX
    make linux-dtbs -j8

    2..

    /constructappimageshlos.sh 生成 ATF_optee 映像

    aarch64-linux-gnu-ld:找不到 base-board.dtb:没有这样的文件或目录
    aarch64-linux-gnu-ld:找不到 base-board.dtb:没有这样的文件或目录

    这是什么原因呢? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将 k3-j721e-common-proc-board.dtb 复制为 base-board.dtb 

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    constructappimageshlos.sh 说:# base-board.dtb (K3-J72*-common-proc-board.dtb)和 Image 文件

    修复:

    cp k3-j721e-common-proc-board.dtb base-board.dtb.  

    再次编译即可通过。 


    但、我遇到了一个新问题。
    当我不使用 k3-j721e-common-proc-board.patch。时

    Linux 可以正常启动。 但在 Linux 启动后、R5的 UART 将被乱码、如下所示::
    正在加载引导映像 
    引导映像已完成、状态= 0
    Sciclient_procBootReleaseProcessor、ProcID 0x20...
    在最后一个阶段后休眠20秒
    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒μ A


    然后、I use k3-j721e-common-proc-board.patch
    Linux 无法开始正常运行。 日志留在这里
    [ 13.279134] j721e-PCIe 291000.PCIe:MEM 0x0018011000..0x001fffff -> 0x0018011000 
    [ 13.299245] j721e-PCIe 291000.PCIe:IB MEM 0x0000000000..0xffffffff -> 0x0000000000
    [ 13.308378] platform 292000.PCIe:递延探测待定
    [ 13.314393]平台2900000。PCIe:延迟探头待定
    [13.319982]平台291000.PCIe:延迟探测待定

    R5内核仍然存在相同的现象、字符显示为乱码。 

    我的问题如下: 
    1. 
    cp k3-j721e-common-proc-board.dtb base-board.dtb 此解决方案正确吗?

    2.
      选择了{
        stdout-path ="SERIAL2:115200n8";
    +   bootargs ="console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a、mmio32、0x02800000 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfsttype=ext4 rootwait";
      };
    是否意味着将 SD 卡 rootfs 分区用作文件系统? 

    3、
    如何解决 Linux 无法启动且 R5 UART 出现乱码的问题 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CP k3-j721e-common-proc-board.dtb base-board.dtb 这是正确的解决方案吗?

    这是 您在应用后生成的 k3-j721e-common-proc-board.dtb  

    [报价 userid="627397" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453589/tda4vm-tda4-low-power-mode/5584861 #5584861"]
    是否意味着将 SD 卡 rootfs 分区用作文件系统? 
    [报价]

    正确。

    如何解决 Linux 无法启动且 R5 UART 乱码的问题
    即使在应用之后 
    k3-j721e-common-proc-board.patch

    &MCU_uart0{
    -状态="正常";
    + status ="已禁用";
    pinctrl-names ="默认值";
    pinctrl-0 =<&mcu_uart0_pins_default>;

    以上内容应该有助于解决 MCU UART 问题。 只需仔细检查使用的是 k3-j721e-common-proc-board.dtb。

    -基尔西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的操作存在的问题。 现在一切都很顺利,谢谢。 
    我想知道计划何时支持暂停内存访问?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴知道仅 MCU 模式可以正常工作。

    挂起到 RAM -没有添加支持的计划。

    正在关闭该主题帖。

    此致、

    基尔西